This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59581:FC1默认值

Guru**** 2512435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856944/tlc59581-fc1-default-values

器件型号:TLC59581

我已经读出了 FC1和 FC2寄存器的默认(上电时)值、虽然大多数字段与 SLVA744.PDF 中记录的值匹配、但 FC1中有两个字段不匹配。  这些字段为 LODVTH 和 LOD_Removal_EN (如表4中定义)。  对于这两个字段、我都读为0。  这是正常的、还是我有问题需要关注?

** Tom **

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已指派合适的工程师来查看此信息、并将很快回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

       在 SLVA744的表4中已经列出了 FC1的默认值、这应该不会有问题。 回读值应与给定的默认值相同。 如果 您以相同的方式向其写入特定值、请检查 FC1值是否正确。

       请分享测试结果的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、如果我向 FC1寄存器写入一个值并将其读回、我将得到我所写入的内容、这样就可以正常工作了。  但是、在上电时、如果我读取 FC1、先前记下的两个字段将报告0而不是1。  我不确定如何在此处发布波形、但我已经审阅过、数据线在报告1位所需的时间(或附近)不会变为高电平。  所有其他应报告为1s 的位实际上报告为1 (BC、CCR、CCG、CCB 和 SEL_TDO)。

    此外、FC2的一切都是正确的。

    因为我可以设置我需要的值、所以这不是问题。  我只是想知道有关 LODVTH 和 LOD_Removal_EN 的默认值的文档是否错误、或者我是否有某种程度上有缺陷的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

        您能否共享您的波形? 您可以通过单击 "插入文件"按钮来插入图。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

        由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。