This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40322:如何保护受测的 TPS40322启动过压保护?

Guru**** 2893020 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833256/tps40322-how-to-protect-tps40322-under-test-start-up-over-voltage-protection

器件型号:TPS40322

尊敬的所有人

请帮助我。如何保护受测的 TPS40322启动过压保护 ?

条件测试低于。

1.启动过压保护测试:

条件测试:打开 TPS40322的反馈,然后打开设备电源   

结果:TPS40322损坏

 

继续过压保护测试:

条件测试:打开设备电源,然后打开    TPS40322的反馈

结果:TPS40322未损坏

非常感谢您和贝斯特西特

Prarinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prarinya  

    在软启动期间禁用 OV。 这就是部件损坏的原因。  

    您是否担心由于焊接问题、反馈可能会在软启动前打开?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,钱

    非常感谢。

    客户正在测试过压保护2条件客户需要的测试结果是 TPS40322不会同时损坏这两种条件。

    请向我建议保护 TPS40322不会损坏受测过压保护。

    非常感谢您和贝斯特西特

    Prarinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prarinya、  

    客户如何打开反馈?

    您能否提供原理图并标记他们在哪里打开反馈?

    谢谢

    钱  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,钱

    客户 将打开反馈 以模拟  过压保护。

    过压测试的标准测试是2条件。

    1.启动过压保护测试:

    条件测试:打开送纸 器,然后打开设备电源   

    继续过压保护测试:

    条件测试:打开设备电源,然后打开 反馈    

    OVP 保护模拟为:电路中的开路 RA 在下方。

    在 OVP 测试中,请帮助建议保护 TPS40322是否损坏。

    非常感谢您和贝斯特西特

    Prarinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prarinya、  

    TPS40322使用 FB 电压进行 UV/OV 检测。  

    当 RA 断开时、FB 电压为0V。 器件无法检测 OV。  

    此外、由于 FB 电压为0V、环路将在软启动期间增加 PWM 占空比并导致过压。  

    很抱歉,我不知道解决这个问题。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, 钱

    感谢你的帮助。

    如果 在输出 TPS40322上添加齐纳二极管,请向我提出建议 。

    非常感谢您和贝斯特西特

    Prarinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prarinya、  

    我不确定齐纳二极管是否有帮助。  

    是否可以添加外部误差放大器以实现 OV 保护?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,钱

    感谢你的帮助。

    然后我会向您发送电子邮件,建议  您添加外部误差信号放大器以实现 OV 保护。

    非常感谢您和贝斯特西特

    Prarinya