This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:更改电流/电压不是很好

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858482/bq24232-changing-current-voltage-is-not-good

器件型号:BQ24232

您好!

我们使用 BQ24232为60mAh 电池充电。 在充电测试期间、我们发现电压/电流曲线不太好。 请帮助检查电路是否正常。 谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penn、

    电路正确。 您已将快速充电电流设置为大约29mA、由此产生的终止电流大约为2.9mA。 但是、电流波形令人担忧、因为它比预期的要早退出 CC 模式(在 x 轴上、常规系统配置的电流为29mA、直到大约180 mA)

    这可能是由于热调节或器件进入 DDPM 模式。 您是否也可以在输出上显示电流数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penn、

    只是想办理入住手续。 是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    很抱歉稍后回复。

    您完全正确、负载使充电器进入 DDPM 模式。

    非常感谢。

    Penn