This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:征求有关 TPS61099设计的建议

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834743/tps61099-asking-for-the-recommendation-on-tps61099-design

器件型号:TPS61099

大家好、

客户正在设计 TPS61099。

 

VIN 电压电平运行范围介于3.35V 至4.45V 之间、使能电压电平范围介于3.7V~4.45V 之间。

这表示 Vin=3.35V~3.7V&Enable 引脚=3.7V~4.45V 条件在客户的操作用例中退出。

 

如果 TPS61099使能引脚电压电平高于其输入电压、那么这种情况下 IC 运行可靠性不会产生影响?

如果是、您是否为客户推荐了设计建议?

 

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 SHH:

    很抱歉、我是商务旅行。 请允许我首先给出一个快速的答案。

    '如果 TPS61099使能引脚电压电平高于其 Vin、那么这种 IC 运行可靠性的情况不存在问题?'

    由于 VIN>1.5V、EN 引脚的阈值与 VIN 没有紧密连接。 通常、高于1.2V 测量值"高"、低于0.4V 表示"低"。 EN 的最大电压应低于6V。 您可以查看数据表中的规格以了解详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 SHH:

    由于我们通过电子邮件联系、我将首先关闭此帖子。 感谢您的理解。