This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28221:仅使用一个通道

Guru**** 2694485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835025/ucc28221-use-one-channel-only

器件型号:UCC28221

我能否仅使用一个通道(OUT1和 CS1) 并保持第二个通道(OUT2和 CS2)断开?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    是的、如果您愿意、只需选择使用一个通道即可。 我会将未使用的 CS 引脚拉至0V、并使输出保持开路。

    此致

    Peter