This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:瞬态响应测量

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855989/tlv733p-q1-transient-response-measures

器件型号:TLV733P-Q1

您好、TI 团队

当输入电压增加或负载电流减小时、输出电压过冲。

如何降低输出电压过冲?

请告诉我。

我的客户将1uF 和10uF 的输出电容尽可能靠近输出端子连接、但没有影响。

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    您有两个条件:输入暂态和负载暂态。
    输出电压偏差有多严重?

    这些瞬态是反馈环路和输出电容的函数。
    反馈环路很复杂、也会受到负载电流和负载电容的影响。

    首先、询问您的客户10uF 和1uF 电容器的额定电压是多少。
    如果 LDO 的输出电压为这些电容器额定值的40%或以上、则有效电容通常为额定电容的50%或更低。
    选择额定电容越高、有效电容越大、这可能有助于满足这些瞬态条件。

    或者、您可以要求客户将10uF 增加到22uF。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Stephen-San

    感谢您的回答。

    我的客户更改为更大的电容器、但据报过冲不会降低。

    您是否有一个波形来确认增大此 IC 的电容可减少过冲?

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    数据表中的图13-16提供了具有和不具有负载电容的负载瞬态示例。
    我复制了下面的图13-14以供参考。

    您能否提供一些示波器快照来说明您所看到的内容以及使用了哪些电容器?
    这将有助于我了解后续步骤。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    由于这是一个星期,没有答复,我们认为这一问题已经得到解决。  如果情况并非如此,请随时答复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Stephen-San

    我很抱歉不作答复。

    我正在与客户确认。

    我将在我确认后立即回复。

    此致、

    高志林