This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:PWM 转换器启动问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715, BQ24707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858818/bq24715-pwm-converter-startup-issue

器件型号:BQ24715
主题中讨论的其他器件: BQ24707

您好!

我将 bq24715用于3节锂离子电池的电池充电器。  它仅是充电器、无系统电源输出。

VIN 和 Vcc 为19V。  我不使用 CMSRC 和 ACDRV 与输入 FET、ACOK 和 ACDET 被上拉至3.3V。  

这与我过去在 bq24707中成功使用的电路类似、但在新电路中、我看不到任何 PWM 开关活动。

充电电压设置为12.6V、充电电流设置为1024mA。  电芯上拉至3.3V。

我能够从充电选项和最小系统电压寄存器中读回、因此 SMBus 通信看起来正常

观察到以下电压:

输入电压:19.09V

VCC:19.08V

ACDET:3.29V

REGN:6.03V

HIDRV:9.29V

LODRV:0V

ACOK:3.3V

BTST:9.04V

ACN:19.08V

ACP:19.08V

SRN:9.29V

SRP:9.29V

相位:9.29V

电路原理图

您能否看到 PWM 转换器无法启动开关的原因?

谢谢、

Carl G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    您能否尝试在 ACDRV 和 CMSRC 之间添加100k 欧姆和500k 欧姆?

    充电器可能会尝试启用 ACFET/RBFET、但由于它们不存在且引脚悬空、ACDRV 不会上升到比 CMSRC 高0.2V 以上、也不会启用转换器。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢你的答复。  我们发现、CMSRC 需要通过一个电阻器上拉至输入电压、以启用转换器。  ACDRV 上似乎无需连接、因为我们未实现 FET。  但是、将 CMSRC 保持在您所怀疑的浮动状态是错误的。

    bq24715现在正在充电、我们将继续进行固件调试。

    此致、

    Carl G.