This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:什么限制了交流适配器的电流消耗?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834982/bq40z60-what-limits-current-consumption-from-ac-adapter

器件型号:BQ40Z60

我有4节电池、24V PSU 作为电源、并以负载电压升至24V。

仅连接 PSU -电池正在充电、PSU 的电流消耗约为0.5A @ 24V、电池电流约为0.6A @ 15V。

仅连接负载- 电池正在放电、 电池的电流消耗约为1.1A @ 14.2V

负载和 PSU 已连接- PSU 的电流消耗约为0.5A、电池的电流消耗为0.3A @ 14.5V。

为什么 bq40z60消耗电池而不是交流适配器?

谢谢你。

仅充电器:

仅加载:

充电器和负载:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    您的设置可以限制电流。 必须正确设置充电器分辨率、电流才能按预期工作。 有关帮助、请参阅 TRM 第4章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。 使用 Rchg 读数而非 Rsns 来限制电流、这是 SAD、因为电池将由重负载放电、但在轻负载时充电电流将过高。