This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24005:充电完成状态

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854751/bq24005-charge-done-status

器件型号:BQ24005

您好!

每次直流适配器连接到输入端时、STAT2 (绿色 LED)都会亮起。 STAT 真值表显示绿色 LED 应仅在"充电完成"时亮起。 APF/THERM 具有与 EVM 上完全相同的电阻分压器。 充电和充电结束正常。  

充电器连接到主机微控制器、由于 STAT2在两种情况下都保持开启状态、因此无法将适配器连接状态与充电完成状态区分开来。

我缺少什么?

谢谢、

高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gaurav

    我在实验室中使用评估板检查了这一点、它看起来工作正常、符合数据表的要求。  但是、如果未连接电池且施加电压、STAT2 LED 将亮起。  在这种情况下、输出电容器充电并满足充电完成要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 有道理。 谢谢你。

    您能告诉他用于 UVP 检测的内部比较器中的电阻值。 Vref 的值是多少?

    我在下图中将符号标记为 R1至 R5。 请告诉我每个值以及 Vref。

    谢谢、

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gaurav

    我们必须联系设计团队获取此信息、由于此器件的使用寿命较长、因此需要一些时间。

    这是否适用于外部 UVLO 设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gaurav

    您是否在为外部 UVLO 电路查找此信息?

    电阻器值的范围较大、但彼此匹配。