This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020-Q1:双向能量传输功能和负电流限制

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833034/tps63020-q1-bidirectional-energy-transfer-function-and-negative-current-limit

器件型号:TPS63020-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS63020

您好!

我阅读了 http://www.ti.com/lit/ug/slva726/slva726.pdf 文档 

在第3.2节"备用电容器充电操作"中、它说"TPS63020降压/升压转换器双向运行、能够将能量从其输入传输到其输出、并将能量从其输出传输到其输入。"  但在 TPS63020的数据表中、 它并未提及双向能量传输功能。 所有降压/升压转换器是否都具有此功能?

此外、它还显示"充电电流由 TPS63020降压/升压转换器的负电流限制定义。 根据转换器的工作模式、无论是在降压模式还是升压模式下、负电流限制通常介于0.6A 和0.8A 之间。"但我在  TPS63020的数据表中找不到负电流限制。

此致、谢谢!

文秀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenxiu、

    为了实现双向能量传输、转换器(及其控制)需要允许双向电感器电流。 这在所有同步转换器中都是可行的、因此在 TPS63xxx 降压/升压转换器中也是如此。 如果您看一下4开关同相降压/升压转换器、它是对称的、可以在两个方向上运行。

    TPS63020没有额定负电流限制、但通常介于0.6A 和0.8A 之间  

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenxiu、

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳