This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:未连接的引脚

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859531/tps2663-not-connected-pins

器件型号:TPS2663

TPS26633 (VQFN)的引脚19-24指示为"未连接"。 它们应用于冷却器件。 但是、是否存在与可施加到该 N.C.引脚的电压相关的任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    NC 引脚的电压没有限制。 这些引脚可连接至 IN 或 OUT 引脚、最高可连接至器件的工作电压[60V]。