This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562209:空载时的功耗

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834984/tps562209-power-consumption-at-no-load

器件型号:TPS562209
主题中讨论的其他器件:TPS562201

团队、

我们观察到转换器在空载(Vout=4V;Vin=7V)时的高功耗(12mA)。 我们预计最大电流为1mA。

您能不能建议原理图是否正常?

我们也可以考虑不同的 TI 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是有道理的、因为器件模式是 FCCM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bart

    向您推荐 TPS562201、 它在轻负载时以脉冲跳跃模式运行、电流 消耗很小。