This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:高功率应用

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859029/ucc28780-high-power-application

器件型号:UCC28780

尊敬的专家:

我的客户想知道 UCC28780是否可以应用于200W-300W 等大功率应用、而无需同步整流? 我们是否有参考设计或成功案例可供分享? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    感谢您关注 UCC28780有源钳位反激式控制器。

    是的、该控制器可用于更高的功率级别、因为控制信号会缩放到适当的电压和电流级别。   ACF 不需要同步整流;可使用简单的超快或肖特基二极管进行输出整流。

    目前、TI 没有200~300W 范围内的任何参考设计、但我知道  目前至少有一个200W 以上的外部商业设计正在进行中。  我希望在不久的将来能有一个成功的故事。

    此致、
    Ulrich

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    非常感谢您的帮助。