This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:TPS548D22输出电压设置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22, TPS548D22EVM-784

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834028/tps548d22-tps548d22-output-voltage-setting

器件型号:TPS548D22

大家好、团队、

我对 TPS548D22输出电压设置有一些疑问。 请提供建议吗?

1) 1) TPS548D22有2种方法来设置输出电压、例如  不带反馈电阻器的遥感和带反馈电阻器的遥感。 我想设置 Vout = 1V。 您建议使用哪种方法?  为什么?

2) 2)在 TPS548D22EVM 中、 TP2和 TP3 (J3)之间的输出电压因压降而异。 当我想在 TPS548D22EVM 中的 TP3 (J3)处设置1V 时、我认为 我应该感应 TP3 (J3)处的电压以实现反馈环路。 正确吗?

非常感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) TPS548D22有2种方法来设置输出电压、例如  不带反馈电阻器的遥感和带反馈电阻器的遥感。 我想设置 Vout = 1V。 您建议使用哪种方法?  为什么?

    一般而言、我建议通过基准电压调节将输出电压设置得尽可能接近、并最大限度地减少反馈分压电阻的使用、因为反馈电阻会增加输出电压调节的成本和误差。  在通过将基准电压设置为等于目标输出电压来避免使用电阻分压器的应用中尤其如此。

    遗憾的是、这样就无法添加前馈电容器、该电容器依赖于分压器分压比在反馈中创建一个零点和极点、从而提升接近交叉的环路相位并改善瞬态响应、 因此、可能需要升压的应用可以从使用分压器中受益、但它们会因此受到输出电压编程精度的影响。

    2) 2)在 TPS548D22EVM 中、 TP2和 TP3 (J3)之间的输出电压因压降而异。 当我想在 TPS548D22EVM 中的 TP3 (J3)处设置1V 时、我认为 我应该感应 TP3 (J3)处的电压以实现反馈环路。 正确吗?

    TPS548D22EVM-784的默认配置可调节测试点2和测试点10之间的电压、"本地 VOUT 感应" 可实现远程输出电压(TP3至 TP11)在负载下略有下降、原因是从本地输出到连接器的电阻(IR)下降。  要将稳压更改为遥感、 请移除 R4和 R16 电阻器、并 在 R2、R3 R17和 R18中安装0欧姆电阻器。

    这会将反馈感应点从本地输出(TP2和 TP10)更改为远程感应点(TP3和 TP11)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter-San、

    感谢您的评论。
    我知道。

    此致、
    Akihisa Tamazaki