This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702:RPU 值和 IUV (最小值)相关问题

Guru**** 1927770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3702, TPS3700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855053/tps3702-rpu-value-and-question-about-iuv-min

器件型号:TPS3702
主题中讨论的其他器件: TPS3700

你(们)好

  如图所示、 我在设计中使用了10K 作为 RPU 的值。 但在 TPS3702的数据表中、IUV 的范围为0.3mA 至10mA。 我想问:

1.如果我 在设计中使用10K 作为 RPU 的值,则 IUV 为0.33,它与 IUV (min)是闭合的,那么当 IUV 闭合到 IUV (min)时是否存在风险? 请具体解释。

2.为什么要在数据表中添加 IUV IOV 电流限制、在使用 TPS3702时、此规格似乎不会导致任何问题、您能帮助我理解这一点吗?

谢谢

最好的农家

黄威斯利

Wesley-huang@ti.com 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    对于您的问题、这不应该是一个问题。 如果您查看我们的绝对最大额定值、我们实际上会指定 ±40mA 作为 IUV 和 IOV 的范围。 虽然我们建议使用0.3至10mA 电流、但接近应该不是一个大问题。 我们将电流限制放在数据表上、因为在边缘工作可能会导致维持稳定输出电压的问题。 但是、我认为低输出电流不应成为问题。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhinav

    感谢您的回答。 我还有 两个问题。

    1.您能否更具体地解释从 IUV 较低的角度来看、在边缘工作可能会导致维持稳定输出电压问题的原因

    2.您能具体解释一下输出电压不稳定的后果吗?

    3.可否根据我在前一份答覆中所提出的设计,建议一个 RPU?

    谢谢

    最好的农家

    黄威斯利

    Wesley-huang@ti.com 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    我可以联系设计团队、以更加明确地了解使用某些上拉电阻时的问题。 话虽如此、您应该为 RPU 使用10k 电阻器、EVM 中也使用了该电阻器。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhinav

    感谢您的回答和 RPU 建议。我希望 我能尽快得到答案。

    谢谢

    此致

    黄威斯利

    Wesley-huang@ti.com 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    要回答此问题、请查看 TPS3700数据表第8.2.2.2节:

    这将使您能够为相似器件 TPS3702适当地选择一个上拉电阻器。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhinav

    感谢您的回答。 我还有 疑问。

    1、刚才提到的上拉电压不超过器件的灌电流能力、但仍然无法解释为什么不能选择较大的 RPU。

    谢谢

    最好的农家

    黄威斯利

    Wesley-huang@ti.com 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    该电阻器不能过大、不会影响输出上逻辑低电平的识别。 在为漏极开路输出选择合适的上拉/下拉电阻时、对这一点进行了深入细致的分析。 本应用手册将帮助分析合适的范围。

    谢谢、
    Abhinav。