This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61232:需要知道输出电流

Guru**** 2505265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834586/tps61232-need-to-know-output-current

器件型号:TPS61232
主题中讨论的其他器件:TPS61022

大家好、我在 其中一个项目中使用 TPS61232DRCR。

在数据表中、它显示了"2.1A 输出电流的3.3V 至5V 电源转换"。 数据表中还显示了"TPS6123x 具有5A 开关的高效同步升压转换器"。 我需要使用2.5A 为 Raspberry PI 供电。使用 IC 时是否存在任何问题? 另外、您能向我推荐其他解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janarthanan、您好!

    请使用 TPS61022、它具有更高的功率能力、更低的 Rdson、更小的封装、更高的效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  

    我还有一个疑问、就是使用5V SMPS 或锂电池(BAT、LI-ion、3.7V、3200mAH、18650)作为升压电路的输入。 使用5V 作为 IC 输入时是否存在任何问题。 在数据表中有两个参考电路(第8.2和8.3节)。 我可以使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janarthanan、您好!

    使用5V 输入电压没有问题。 第8.2节和第8.3节电路都可以正常工作。