This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:多芯片并行运行

Guru**** 2811735 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834814/tps61196-multi-chip-operation-in-parallel

器件型号:TPS61196

你好

使用2个 TPS61196构建图22:多芯片并行运行等电路时,如果发生 OVP,它将首先触发从器件的 OVP,然后可能触发主器件的 OVP,对吧? 因此,如果输出仅触发从器件的 OVP 而不触发主器件的 OVP,则所有 LED 将继续正常工作? 除非触发主器件的 OVP、否则它将关断 IC、因此实际上从器件的 OVP 不具有存在的重要意义  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

       否 、OVP 应触发主 OVP 阈值、并可能在稍后触发从 OVP 阈值。 这意味着 Matser 具有比从器件更低的 OVP 阈值、因此有助于保护整个系统。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    根据上一篇文章、 如果发生 OVP、应首先触发从器件的 OVP、然后触发主器件的 OVP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

      这应该是一个错误、很抱歉、是的、如果发生了 OVP、 它应首先触发从器件的 OVP、然后触发主器件的 OVP。

      从原理图的侧视图中可以看到、主器件的电阻分压比略低于从器件的电阻分压比、因此当它触发 OVP 时、从器件的 OVP 引脚上的电压比主器件的 OVP 引脚小、这意味着它应首先触发从器件的 OVP。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    它将首先触发从器件的 OVP、但它没有保护操作、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

      是的、由于两个器件都使用一个保护电路、因此这意味着一次故障、所有故障功能。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

     例如,如果将从设备的 LED 保持打开状态,主设备的 LED 指示灯正常,将会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

      如果从器件的 LED 打开、主器件也会检测到它、它将驱动至 OVP 并触发故障条件并停止切换。

    此致

    肖恩