您好!
有时我的电路板有电池、有时没有电池、我想知道 BQ25713是否 可以用作4.2V 输出的降压/升压电源而无需电池(或用电容器替换它以帮助实现某个峰值电流)、以及他的 RMS 电流输出是多少。 看到数据表图、我认为这是可能的、但我不知道是否还有其他考虑因素。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Daniel、您好!
正确、BQ25713可以支持非电池供电或使用电容器替换电池。
无电池情况: 稳态系统输出电流由最大值为6.4A 的 VBUS 输入电流限制决定、具体取决于 VBUS 电压和 VSYS 电压、您可以相应地估算最大输出电流。
对于电池情况: 稳态系统输出电流由上述计算结果加上电池放电电流限制确定。 基本上、全输入电源和电池放电电源为系统提供能量、从而为您提供最高的输出电流。
此致
三国
1) 1)我有 BQ24780SEVM 板、在没有电池的情况下禁用输出。 该板可能与 BQ25713的工作方式不同? (我将使用 BQ25713、但我的实验室中有 BQ24780SEVM、因此我使用它进行了测试)。
或者可能需要配置一些寄存器?
2) 2)所以、如果我很理解、电压调节在没有电池的情况下工作。 但是、它有多大价值? 4.2V?
3) 3)我是否可以放置470uF16V 等任何标准电容器而不是电池?
感谢您的快速响应
Daniel、您好!
1) 1) BQ25713确实可以在没有电池的情况下支持系统。 您可以在 EVM 上试用。
2) 2)如果未连接电池且禁止充电、则系统电压调节由系统最小电压(REG 0D/0C)决定。 默认的 MinSystemVoltage 寄存器设置为:1S 为3.584V、2S 为6.144V、3S 为9.216V、4S 为12.288V
3) 3)没问题、您可以使用470uF 电容器、但请确保充电电压(REG05/04h)低于16V 电容器额定电压。
此致