This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:在没有电池的情况下使用 BQ25713作为降压/升压电源

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857825/bq25713-use-bq25713-as-buck-boost-power-supply-when-no-battery-is-present

器件型号:BQ25713

您好!

有时我的电路板有电池、有时没有电池、我想知道 BQ25713是否 可以用作4.2V 输出的降压/升压电源而无需电池(或用电容器替换它以帮助实现某个峰值电流)、以及他的 RMS 电流输出是多少。 看到数据表图、我认为这是可能的、但我不知道是否还有其他考虑因素。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    正确、BQ25713可以支持非电池供电或使用电容器替换电池。

    无电池情况: 稳态系统输出电流由最大值为6.4A 的 VBUS 输入电流限制决定、具体取决于 VBUS 电压和 VSYS 电压、您可以相应地估算最大输出电流。

    对于电池情况: 稳态系统输出电流由上述计算结果加上电池放电电流限制确定。 基本上、全输入电源和电池放电电源为系统提供能量、从而为您提供最高的输出电流。

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)我有 BQ24780SEVM 板、在没有电池的情况下禁用输出。 该板可能与 BQ25713的工作方式不同? (我将使用 BQ25713、但我的实验室中有 BQ24780SEVM、因此我使用它进行了测试)。

    或者可能需要配置一些寄存器?

    2) 2)所以、如果我很理解、电压调节在没有电池的情况下工作。 但是、它有多大价值? 4.2V?

    3) 3)我是否可以放置470uF16V 等任何标准电容器而不是电池?

    感谢您的快速响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

      1) 1) BQ25713确实可以在没有电池的情况下支持系统。 您可以在 EVM 上试用。  

      2) 2)如果未连接电池且禁止充电、则系统电压调节由系统最小电压(REG 0D/0C)决定。  默认的 MinSystemVoltage 寄存器设置为:1S 为3.584V、2S 为6.144V、3S 为9.216V、4S 为12.288V

      3) 3)没问题、您可以使用470uF 电容器、但请确保充电电压(REG05/04h)低于16V 电容器额定电压。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我认为这解决了我的问题、但还有一件事:在充电器中、无电池工作的能力的名称是什么? 我是说、我想知道如何寻找它、并知道器件是否可以支持它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

       

       一般来说、我们的充电器都不支持电池应用。 您可以假设 VBAT 端子处的电容器为小型电池。

       但我假设您所指的是支持单独 VSYS 和 VBAT 的功能。 基本上、当电池电量耗尽且充电器仍然能够提供单独的最小系统电压来支持系统时。 此功能被命名为"电源路径管理"、如下表所示。 希望这能解答您的问题。

     

    此致