This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:低电流(20mA@8V)充电

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857830/bq25713-charge-with-low-current-20ma-8v

器件型号:BQ25713

您好!  

我想在 能量收集板中使用 BQ25713为电池充电、有时电流可能低至20mA@8V。 我可以将 BQ25713用于此类应用吗?

有一些用于太阳能电池板能量收集的电路、但电压和电流都高于我的电压和电流、因此我无法从这方面获得任何帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

       

      我们的充电电流调节 LSB 可低至25mA (如果您使用20m Ω 充电电流感应电阻器)。 我认为这可能适合您的应用。

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时可能略低于25mA。 可能为18mA。
     BQ25713内的电量监测计能够很好地使用该值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    BQ25713内部没有电量监测计。 最小值为25mA、不能支持18mA。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    a)数据表的第36页介绍了电量监测计的学习功能。 什么是电量监测计?

    记忆功能允许电池在适配器存在时放电。 它会在整个放电/充电周期内校准电池电量监测计。 当电池电压低于电池电量耗尽阈值时、主机将系统切换回适配器输入。 当 CELL_BATPRESZ 引脚为低电平时、器件退出学习模式并且该位设置回0。 0b:禁用学习模式1b:启用学习模式  

    B)如果 BQ25713没有监测计、您能告诉我一个具有降压/升压输入、低电流充电和电量监测计的器件吗?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    a)电量监测计是电池组内的器件、用于监测电池充电状态和保护电池。 通过使用这种集成的高性能模拟外设、它可以测量锂离子或锂聚合物电池的可用容量、电压、电流、温度和其他关键参数并保持准确的记录、并通过 SMBus v1.1兼容接口将这些信息报告给系统主机控制器。

    b)对于我们的 BQ25713降压/升压充电器、我们建议将 bq40z50-R3器件用作电池电量监测计、为1节至4节电池组应用提供功能丰富的电池管理解决方案。

    此致