This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:SoC 不能#39;t 动态更新

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859553/bq27220-soc-doesn-t-update-dynamically

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

您好!
我将 BQ27220YZFR 与定制 PCB 配合使用(无需使用任何电池软件)、尝试读取电池 SOC。 每次我打开/关闭电路时(每个循环通电)、它都会更新。 与电池电压不同、SOC 不会随着电池的变化而动态更新。 现在、强制执行芯片复位后、我能够读取更改的 SOC。
但是、我真的希望有一种不进行复位的方法来更新 SOC (不会每次打开/关闭电池电源)。 可以在这里帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ashish

    监测计不是即插即用设备。 需要对其进行正确配置才能正常工作。 您需要在引用 TRM 后对其进行配置、然后在监测计可靠地报告 SOC 之前、您绝对必须使用 gpccedv 来配置 cedv 参数

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    非常感谢您的回复。

    嗯、我知道监测计不是即插即用设备、配置正确、因为我可以读取并保存其他参数。我在不使用 gpccedv 工具/过程的情况下想办法、仍然能够读取不断变化的 SOC 值。