This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:源电阻和动态负载不稳定

Guru**** 2522980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835067/tps61099-instability-with-source-resistance-and-dynamic-load

器件型号:TPS61099

我们正在为希望使用 单节可再充电1.8V 电池优化 TPS61099升压稳压器的客户进行研究、该电池的源阻抗范围为8-18欧姆、具体取决于充电状态。

负载是 BLE 无线电、每100ms 尖峰22mA。 静态电流约为2mA。 无线电的输入电压为1.95V、经过调节、我们将为 R1使用950K 电阻器和1M 电阻器、以将输出降至1.95V。 如果我们使用具有低源阻抗的1.8V 直流电源、系统将保持稳定。 如果我们将源电阻增加到5欧姆以上、则无法实现稳定启动。 我们在稳压器的输入和输出端都看到了巨大的振荡。 我们使用的是30uF 输入电容、2.2uH 电感和大约20uF 的输出电容。 我们尝试了不同的电感器值、低 DCR、运气不佳。

我们如何调整电路以最大程度地减小反馈环路中的振荡?

谢谢、致以最诚挚的问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    这不是稳定性问题。

    在启动期间、TPS61099相对大的电流为输出电容器充电。 但是、源极不能支持此类电流。 这就是发生这种行为的原因。

    请尝试将输出电容器降低至2.2uF、并将输入电容器增加至20uF。  此外、不要将器件的 EN 直接连接到输入端、而是添加一个 RC 电路、以便在输入电压准备就绪之前延迟 IC 的启动。