This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:我们可以使用 mc34063A 进行设计的输出电压范围是多少?

Guru**** 2534020 points
Other Parts Discussed in Thread: MC34063A, TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831492/mc34063a-what-vout-range-we-can-use-mc34063a-to-design

部件号:MC34063A
主题中讨论的其他器件: TPS61175

你(们)好,先生  

我们可以使用 mc34063A 设计什么 Vout 范围?

我们目前的规格为 Vin = 5Vin Vout = 36V Iout = 0.2A

             而 Vin =5V Vout =-36V Iout =0.2A

如果无法使用、有什么限制?

                          Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    MC34063A 无法支持如此高的输出功率。

    我建议使用 TPS61175来生成36V 0.2A。  

    对于-36V 电源轨、它需要一个降压转换器。 或者只需将耦合电感器与 TPS61175配合使用即可生成-31V 电压(如果可以接受)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我们无法使用 TPS61175生成36V/0.2A 电流、您可以提供帮助吗?

                                    令人很烦

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我使用的 VIN=5V、RSC=0.3 Ω、R1=1K、R2=11K。

    输出电压正确为-15V。

    我的问题是为什么引脚5电压-13.71V。 是这样吗?

    其静态电流5V*50mA=250mW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    但 静态电流太大。

    3负电压静态 电流超过450mA。

    您知道如何减少这种情况吗?

    您知道1.25V 基准稳压器的电源是什么吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micheal:

    IQ 很大。 您能否测量功率组件的热性能? 我们需要知道哪一个是最大的功率损耗、以找出根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    热量来自 MC34063。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    您对降低 静态电流有什么想法吗?

    负电压越大、电流越大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    问题可能是由引起的

    如果 IC 的外部元件放置和连接不好、请进行布局。

    电感器、肖特基二极管和输出电容器。 这些组件可能不正确。

    开关频率、如果开关频率较高、功率损耗将较高。