This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:充电状态为反向的 LED 闪烁选项

Guru**** 2609485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854318/bq40z80-led-blinking-option-for-state-of-charge-reversed

器件型号:BQ40Z80

大家好、

对于充电状态,LED 闪烁选项有问题,实际上我得到了以下结果:

 (假设编程的分段为0%、20%、40%、60%、80%、 和90%的 RSOC)、充电状态范围为
如下:
闪烁时的 LED6为95至100%、如果 SOC 低于%、则 LED6关闭
固态时、LED6为90%至95%
闪烁时的 LED5为85至90%
固态上的 LED5为80%至85%、如果 SOC 低于%、则 LED5关闭。
闪烁时的 LED4为70%到80%
60至70% LED4稳定亮起、如果 SOC 低于%、则 LED4熄灭。
闪烁时的 LED3为50%至60%
固态时、LED3为40%至50%;如果 SOC 低于%、LED3为关闭。
闪烁时 LED2为30%至40%
固态上的 LED2为20%至30%、如果 SOC 低于%、则 LED2为关闭状态。
闪烁时 LED1为10%至20%
0至10%的 LED1导通


最后,闪烁和稳定模式正在反转!

您是否有适用于 TRM§9.1.6等正常模式的解决方案?

此致、

Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Loic

    您是否按照 TRM 中的说明完成了 LED 的任何配置? 您是否正确配置了监测计、即识别并编程了正确的化学 ID、运行学习周期、然后启用了它?  

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    您的问题答案:

    1-您是否按照 TRM 中的说明对 LED 进行了任何配置?

    是的、我将使用默认参数和

    请参阅 flashParamFiles

    您是否正确配置了监测计、即识别并编程了正确的化学 ID、运行学习周期、然后启用了它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您没有解决识别正确的化学物质、启用它、然后 执行 学习周期的问题。

    谢谢

    Onyx