This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750:我的客户希望在此处找到 PD+ dc/dc (buck)解决方案。 我们现在已找到 TPS23750。 您还有其他建议吗?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23750, TPS23753A, TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834410/tps23750-my-customer-wants-to-find-a-pd-dc-dc-buck-solution-here-we-have-found-the-tps23750-now-do-you-have-other-recommendations

器件型号:TPS23750
主题中讨论的其他器件: TPS23753ATPS23755

大家好、

我的客户希望在  此处找到 PD+直流/直流(降压)解决方案。 我们现在已找到 TPS23750。 您还有 其他 建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    感谢您的提问。 您能否提供一些有关功率要求(输出电压、输出电流、目标效率)的详细信息? 我们提供了多种 IC 和参考设计、我可以根据您的反馈来推荐这些 IC 和参考设计。

    此致、

    Brett Colteaux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    我们需要 af 解决方案和输入48V、输出12v。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    有关12V 输出3类设计、请参阅 使用 TPS23750 PoE PD 的 PMP4679。 请告诉我、这是否不够、或者您是否有任何其他问题。  

    此致、

    Brett Colteaux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    只需检查器件是否  是 此处最合适的解决方案。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、选择 PD+DC/DC PWM 的最佳方法是转到产品选择工具、然后点击"DC/DC 控制"->"PD and DC/DC (PD 和 DC/DC)"。  这将导致11种可能的匹配。  对于1类受限的设计、这11个匹配中的大部分将是超限的。 我将删除超出所需功率级别(13W 及以下)的任何选项、并重点介绍以下选项:

    TPS23750、23770、23757: 第一代 PD+PWM 控制器;较高的价格;宽输入电压

    TPS23753A: 1类 PD+PWM 控制器的转换;第 2、IC 价格更低、有很多参考设计可供选择

    TPS23755/23758: 最新的1类 PD+PWM 控制器系列;最高的集成度;最低的系统总成本

    您可以在选择工具(下面的链接)中单击一次"Compare"、然后查看这6个器件的合并并排比较。  作为 TI 员工、您可以在 Sales NDA SharePoint 上访问两个较新器件的销售支持配套资料。

    http://www.ti.com/power-management/power-over-ethernet-poe/powered-devices/products.html#p875=PD%20and%20DC/DC

    如果需要任何其他帮助、请随时通过 TI 系统直接向我们发送电子邮件。

    感谢您的本地支持、