This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTD08D210W:器件过热

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248, PTD08D210W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856943/ptd08d210w-part-too-hot

器件型号:PTD08D210W
主题中讨论的其他器件:UCD9248

我使用的电路板使用两个 UCD9248来控制四个 PTD08D210W。 我没有设计电路板、我不知道器件有很多问题、但我想知道如何解决两个大问题:

1、当拉取相对较小的电流时、器件会变得非常热。 我是否可以更改任何设置、以使其发热更少?
2.融合软件参考了校准器件失调电压的能力,但当我尝试在软件中找到校准时,总是会失败。 是否有方法对这些器件进行电压校准? Fusion 中有有关选择哪个菜单来查找校准的说明、但没有校准选项。
 
谢谢、
露西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucy、

    1. 查看数据表上的功率耗散图、您会发现空载时的器件功耗约为500mW。 请记住、该器件具有双路输出、因此在空载时耗散的功率约为1W。
    2. 我不熟悉 Fusion 软件。 我联系了 UCD9248团队(与模块分开的团队)、但遗憾的是、UCD9248的原始设计和应用团队不再可用。 我只能向您介绍 数据表中的输出电压调整部分。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alejandro、

    我可以在编程指南中看到有可编程校准寄存器、但遗憾的是、我现在唯一与 UCD 器件通信的方法是通过 Fusion、它似乎缺少校准部分。  我想知道软件的旧版本中是否有校准功能、因为软件会引用它(当您尝试查找时、它不在菜单选项中)。

    另一个问题是 Fusion 软件中显示的电流测量值偏离了方向-器件报告的电流是实际消耗电流的10倍、这是我所能说的。 我通过使用外部 工作台电源而不是 TI 稳压器来测试这一点、并看到工作台电源报告的电流要低得多。  现在、电路板上电压反馈环路中的无源器件远不及融合软件给出的理想值。 我想知道,对它们进行重新处理是否能够解决其中的一些问题。

    -露西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucy、  

    Vout 校准偏移位于 Fusion->Configure->Other Config 选项卡中。  

    对于电流测量、您能否检查 Fusion->Configure->Other Config 选项卡中的 IOUT_CAL_GAIN 值是否正确?

    谢谢