This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:最大功率/电流

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835045/tps43060-max-power-current

器件型号:TPS43060
主题中讨论的其他器件: LM5170

团队、  

   访问 TI.com 上的参数搜索 TPS43060是一个不错的选择  

12V 输入电压

48V 输出电压@ 20A

是这样吗?

TPS43060

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    感谢您发帖。  对于~1kW、我认为这些不是正确的选择。   如果您想创建设计、请考虑采用双相升压配置的 LM5170。   

    谢谢、

    Youhao Xi