This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:TPS54824RNV 开关频率噪声

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54824, TPS54424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853502/tps54824-tps54824rnv-switching-frequency-noise

器件型号:TPS54824
主题中讨论的其他器件: TPS54424

大家好、

 

我的客户在他们的新电源板上使用 TPS54824RNV DC-DC 开关电源,该电源板包含很少的 DC-DC 电源(开关电源和 LDO)。

 

问题(在其中一个电源中):负载卡上存在对噪声敏感的直流/直流开关频率(600KHz)噪声。

 

当它们使用 LDO 代替开关电源将1.8V 驱动到负载时、一切都正常。

 

请查看下面的原理图、看看一切是否正常、或建议他们可以采取哪些措施来消除/减少噪声。

 

注意:负载的电流消耗非常小、约为0.5安

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../TPS54824.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

      您能否向我们发送输出纹波电压范围 、并为我们提供您正在测量的纹波峰-峰值值?  最好能够很好地混合使用陶瓷输出电容器、例如1x100uF、1x47uF、10uF、1x1uF。 这也有助于最大限度地降低电容器谐振产生的噪声?

    此外、这是一个8A 转换器。 您将其用于0.5A 应用的具体原因是什么?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    首先、我要检查并验证它们所关心的是 FSW 上的噪声、并希望降低该噪声。 它不是接近100MHz 的更高频率开关噪声、对吧?

    还有一个问题需要添加到 Gerold 的中。 它们是否具有该电源应尝试满足的目标纹波电压?

    为了降低转换器开关频率下的噪声、增加电感应有所帮助。 µH 这样的应用、1.2 μ A 相对较低。 峰峰值纹波电流为~2A、这是一个0.5A 应用。 µH TPS54824、可以尝试将其一直增大到2.7 μ A。 µH 在更改为较低电流的转换器时正常、可以尝试将引脚连接到 TPS54424、并将电感增加2倍、达到5.6 μ H。 电流更低的转换器将允许更大的电感、但需要重新设计 PCB。

    如果增加电感还不够、要获得更多的滤波、接下来最好尝试添加铁氧体磁珠以创建第二级滤波器。 µF 可能、我建议在两个47 μ F 陶瓷电容器之间添加此电容器。

    此致、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony 和 Gerold:

    请查看以下我的客户反馈:

     

    ‘d在电路板/设计中不能进行“随机”更改,我们希望能够以最小的更改来降低噪声。

     

    我们再次计算了负载电流、计算结果是负载电流非常小、约 为50mA

     

    我们有几个问题:

     

    1. 这种非常小的电流负载是否 意味着使用 TPS54824作为电源存在问题

    如果答案是肯定的、请解释为什么电源对于非常小的负载而言不是一个好的解决方案、以及限制是什么

    您是否认为由于这个小电流负载、我们必须寻找其他解决 方案来解决这个噪声问题(由于小负载、这个问题将一直存在)。

     

    1. 增加固定电阻器负载有助于降低噪声

    如果答案是肯定的、则 该电阻器的建议值是多少

     

    1. 如何提高开关频率有助于降低噪声

    如果答案是肯定的、则建议 的开关频率是多少

     

    1. 为什么我们不能为更大的2.7uH TPS54824器件使用指示灯

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    使用 TPS54824实现小电流不会有问题、只是优化不够、尤其是在成本和效率方面。 我不确定添加额外负载是否会有所帮助。 我认为、只有当噪声问题是由通常接近100MHz 的开关噪声引起的时、它才会产生影响。 您能否帮助检查我的第一个问题、看看他们是否仍然需要知道噪声问题是在 fsw 还是更高的频率?

    增加 fsw 可能会有所帮助。 同样、这取决于噪声是在 Fsw 及其谐波处、还是由于更高频率的开关噪声。 它还取决于 PCB 布局以及与输出电容器一致的电感大小。

    电感应应应 µH 到2.7 μ H 或更低、因为在峰值电流模式控制下、电感电流纹波用作 PWM 控制的斜坡。 小纹波会导致 PWM 比较器的斜坡幅度较小、而小的斜坡会导致抖动增加。 这些建议是数据表应用部分中的电感器选择。

    他们是否曾尝试增加电感以查看它是否能提供任何改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    客户是否就此问题取得了任何进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

     

    我的客户现在正在运行一些测试。

     

    我在数据表中找不到2.7uH 的最大电感器(您的答案)限制。

     

    你能找到吗?

     

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    在输出电感器选择部分中、数据表中建议的最小峰峰值纹波电流为0.8A。 最大电感随应用的输入电压、输出电压和 fsw 而变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

     

    我的客户在实验室中进行了一些测试、结果如下:

     

    使用原1.2uH 电感器和600kHz 开关频率:

     

    纹波很高且有噪声

    600kHz 频率上的噪声约为42dbm (请参阅随附的 Orig_IND_1.2uH_600Khz.jpg 图片)

     

    使用2.2uH 电感器和600kHz 开关频率:

     

    使用2.2uH 电感器时、纹波大幅降低、 600kHz 时的噪声降至约52dbm (IND_2.2uH_600KHz.jpg 图片)

     

    使用2.2uH 电感器和1200kHz 开关频率:

     

    纹波很小、开关频率上没有噪声(高达62dbm (请参阅 IND_2.2uH_1200KHz.jpg 图片)

     

    使用2.2uH 电感器和1500kHz 开关频率:

     

    在1200KHz 频率下的结果几乎相同(高达62dbm (请参阅 IND_2.2uH_1500KHz.jpg 图片)

     

    问题:

     

    1. 看来、将电感器增加到2.2uH 可以显著改善结果。

    在我们的测试中、我们使用 Coilcraft 2.2uH 电感器(请参阅随附的)、这是我们在库存中找到的、并且封装尺寸不同(与原始1.2uH 不同)。

    我们希望使用具有相同尺寸的2.2uH 电感器、我们找到了我们打算订购的附加7.5A Wurth 电感器(我们不会达到更高的电流)。

    您能否批准新的电感器。

    1. 将开关频率提高到高于原始600kHz 似乎更好

    由于1200KHz 和1500KHz 之间存在显著变化、因此您建议的开关频率为1200KHz、1500KHz 或其他频率是多少?

     

    谢谢、

    Shlomi

    e2e.ti.com/.../Wurth_5F00_Inductor_5F00_2.2uH_5F00_7.5A.pdf

    e2e.ti.com/.../Coilcraft_5F00_Inductor_5F00_2.2uH_5F00_8A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    很高兴看到增大电感会有所帮助。 我不 µH 两个2.2 μ H 电感器之间有太大的差异、这两个电感器都很好。 Coilcraft 一个可能会稍微好一点、因为它具有更高的自谐振频率(SRF)。 SRF 与电感器的寄生电容有关、SRF 越高、寄生电容越低。 不过、我认为 SRF 在较高频率下的影响应大于转换器的 FSW。

    在12V 输入和1.8V 输出的情况下、我建议的最大 Fsw 为~800kHz。 这受 TPS54824的最短导通时间限制。 µH 更改为较低电流的引脚对引脚 TPS54424、则可以将 Fsw 增加到~900kHz、并将电感增加到3.3 μ H。

    我也很惊讶地看到、增加 FSW 对 FSW 的噪声有如此显著的影响。 我希望转换器的 Fsw 仍然会出现尖峰。 它们在哪里测量输出电压? 转换器附近的电源板上或负载板上? 如果它位于负载板上、则电路板之间的连接有助于滤除噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    他们是否能够解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    我要将其标记为已解决、但您可以在此处再次回复以重新打开它。