This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:器件胜出#39;t 引导/与 bqStudio 配合使用

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920EVM, BQSTUDIO, BQ76920, EV2400, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830771/bq76920evm-device-won-t-boot-work-with-bqstudio

器件型号:BQ76920EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ76920EV2400BQ78350-R1

您好、我们购买了四  个 BQ76920EVM 器件、但其中一个器件无法启动/使用 bqStudio。

您是否建议我们尝试执行任何故障排除步骤。

谢谢、

Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、
    我很遗憾听到这个消息。 我们的支持团队将在未来几天(可能在周一之前)回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    您是否完成了 EVM 用户指南快速入门部分中的步骤?  http://www.ti.com/lit/ug/slvu924d/slvu924d.pdf 

    如果您使用的是 BQStudio、则需要按照监测计快速入门(第2.2节)中的步骤操作。

    -确保在电路板通过 BATT+和 BATT 引脚供电后、按下"BOOT"按钮以唤醒 BQ76920器件。

    -确保使用的是 EV2400 (或 EV2300),并且的 SMBus 输出连接到 EVM 上的 SMBus 连接器。

    -确保为 SCL 和 SDA 安装了上拉分流器。

    如果您按照快速入门指南中的所有步骤操作、则应该能够与 EVM 进行通信。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    是的 、我们按照用户指南第2.2节中所述的说明进行了操作(保持所有上拉分流器均已连接并按下引导按钮)。

    我们遇到的问题是 bq76920EVM 未与 bqStudio 通信(我已附上屏幕截图)。

    您是否建议进行任何其他故障诊断?

    谢谢、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    如果您的 EVM 已通电(电源连接到 BATT+和 BATT-端子)、则 EV2400 SMBus 输出连接到 EVM 的 SMBus 连接器、并且已按下引导按钮、则可能是 EVM 有故障。 您是否尝试使用第二台 PC?

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在两台不同的计算机上测试了 bq76920EVM、结果与 bqStudio 相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么您可能有一个坏的 EVM。 我们还可以尝试一件事:您能否附加一块显示 EV2400、EVM 和所有跳线设置的电路板照片?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送图片 Justin。 所有跳线看起来都正确连接、所有跳线都位于正确的位置。

    以下是需要检查的其他事项:

    • 您能否测量 EVM 上这些测试点的电压以确保其接近预期值? REGOUT (应为2.5V)、VC5、VC4、VC3、VC2、 VC1、BAT、CAP1、BAT+。
    • 您可以为 SMBus 尝试不同的电缆吗? 这只是为了排除电线或连接器有任何问题、可能会妨碍通信。
    • 您能否在示波器上监控 SMBus 通信以查看是否有活动?

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能够对最后两个任务进行故障排除(即、不同的电缆仍然无法正常工作、并且在范围上没有活动)。

    对于第一个任务、我们没有合适的设备来测试 EVM 上的这些点、并且我们不希望意外地使电路板上的 IC 短路、因为引脚彼此非常接近。

    还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    您没有简单的万用表来测量电压? EVM 上有测试点、可方便地测量这些点、而不会出现短路的风险。 务必验证器件是否在正确的引脚上获得预期电压。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我是根据用户手册中的图表查看您提到的测试点。

    我没有注意到电路板上的实际测试点。 我将对它们进行测试、并与您一起返回。

    谢谢、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Justin。 测量完成后、请告诉我。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是测量值。

    VC1:3.773V
    VC2:7.54V
    VC3:11.32V
    VC4:15.09V
    VC5:18.86V
    电池电压:17.99V
    CAP1:0.004V
    BAT+:18.86V
    REGOUT:0.007V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    CAP1和 REGOUT 显示器件处于运输模式。 您是否按下了电路板上的"引导"按钮?

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我按下了启动按钮。 打开 bqStudio 时、EVM 和程序之间没有通信。

    我看到仪表板上的一些设备显示为灰色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、

    如果在按下引导按钮后 CAP1和 REGOUT 显示0V、则 EVM 上的器件必须损坏。 您将无法使用 BQStudio 进行通信。 BQ76920的 REGOUT 引脚为 BQ78350-R1供电、因此该器件甚至未通电。

    您将需要更换 EVM 上的器件或获取新的 EVM。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Matt 帮助我解决 EVM 的这个问题。

    我还有一个关于 bqStudio 的问题、您可以回答。

    是否可以在 Watch 上保存一个包含预先选择的寄存器的模板来收集数据、或者您每次都必须手动选择它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    不幸的是、我认为在"Watch"窗口中没有方法可以执行此操作。 数据图具有该功能、但出于某种原因、Watch 没有该功能。

    我会将此反馈发送给我们的软件工具团队、以查看是否可以在下一次更新中轻松添加。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt!