主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 BQ76920、 EV2400、 BQ78350-R1
您好、我们购买了四 个 BQ76920EVM 器件、但其中一个器件无法启动/使用 bqStudio。
您是否建议我们尝试执行任何故障排除步骤。
谢谢、
Justin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、我们购买了四 个 BQ76920EVM 器件、但其中一个器件无法启动/使用 bqStudio。
您是否建议我们尝试执行任何故障排除步骤。
谢谢、
Justin
您好 Justin、
您是否完成了 EVM 用户指南快速入门部分中的步骤? http://www.ti.com/lit/ug/slvu924d/slvu924d.pdf
如果您使用的是 BQStudio、则需要按照监测计快速入门(第2.2节)中的步骤操作。
-确保在电路板通过 BATT+和 BATT 引脚供电后、按下"BOOT"按钮以唤醒 BQ76920器件。
-确保使用的是 EV2400 (或 EV2300),并且的 SMBus 输出连接到 EVM 上的 SMBus 连接器。
-确保为 SCL 和 SDA 安装了上拉分流器。
如果您按照快速入门指南中的所有步骤操作、则应该能够与 EVM 进行通信。
此致、
Matt
感谢您发送图片 Justin。 所有跳线看起来都正确连接、所有跳线都位于正确的位置。
以下是需要检查的其他事项:
Matt