This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5122:控制器过热警告

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, CSD18509Q5B, CSD18503Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858595/webench-tools-lm5122-controller-over-temperature-warning

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: CSD18509Q5BCSD18503Q5A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我基于 LM5122的初始设计具有以下规格:VIN [18V-22V] Vout 24V 8A。

规格已更改、但我想重复使用相同的 PCB、最好保持相同的电感器:VIN[16V - 28V] Vout 28V 8A。

我再次使用新规格运行 WEBENCH、开关频率从160kHz 降至90kHz、电感器从15uH 增至33uH、与我的现有 PCB 不兼容。 我在设计选项中将开关频率设置为160kHz、以保持15uH 电感器、但现在我收到有关 LM5122达到的最高温度的警告消息。

如果我将最大负载降低到7A、警告将会消失、这对我来说已经足够好了、但我现在认为 LM5122存在风险、我不确定我的设计是否安全。

LM5122的过热似乎是由输入电压的增加引起的、但我不知道如何评估 LM5122中耗散的最大功率。

我评估了~0.22W 的栅极驱动损耗(栅极电荷140nC 高侧开关、25nC 低侧开关)。

是否可以帮助我评估修改后的设计是否安全、如果不安全、需要修改的设计。 谢谢。

M1 CSD18503Q5A、M2 CSD18509Q5B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilles、

    感谢您提出问题并使用 LM5122。

    为了帮助计算动力总成组件、请使用 LM25122快速入门计算器。 LM5122的一些功能、但较低的较高输入电压范围。 这将使您能够查看在保持相同开关频率的同时需要进行的更改。 关于 WEBENCH 误差、可能是 MOSFET 温度触发它。 如果您降低环境温度、它应该有助于仿真。

    关于设计的安全性、我认为它正处于双相设计的边缘。 单相设计应该可行、但需要考虑热管理。 LM5122两相 EVM 就是一个双相示例。 这是一个很好的基准。

    www.ti.com/.../lm5122evm-2ph

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    感谢您的回答和电子表格、以确定 LM5122的尺寸。

    我在电子表格中注意到、最大栅极充电电流应小于50mA。

    我是否应该在这一限制上留有裕度? 如果是、有哪些裕度?

    -如何从数据表中获得此限制?

    -如果达到此限制,有哪些风险? 控制器过热?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilles、

    所参考的电流是 VCC 稳压器电流。 (在数据表的电气特性表中添加了 VCC 拉电流限制。 50mA 是 VCC 引脚在整个温度范围内的最小电流限制。 可以非常接近该限值、因为它是众所周知的。 如果触发电流限制、VCC 电压将降低并最终达到 VCC 欠压阈值、LM5122将退出开关。  请参阅数据表的图7。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett