This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5109B:输出阻抗确认

Guru**** 2558690 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834580/lm5109b-output-impedance-confirmation

器件型号:LM5109B

您好!

遵循此主题:

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/807812?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM5109B

我询问的是驱动器的输出电阻。

我浏览过它、并有一个额外的问题:

例如、如果输出电流将为500mA、那么电阻值将是多少? 因为数据表规定了100mA 时的测试条件

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timur、

    我认为您参考的是以下帖子回复:

    "感谢您关注 LM5109B。 我是高功率驱动器组的 AE、将回答您的问题。 高电平状态和低电平状态下的驱动器输出电阻可由 VOLH 和 HO 输出的 VOHH 以及 LO 输出的 VOLL 和 VOHL 决定。 这些电压在100mA 测试条件下进行测试、因此电阻是电压规格的10倍。 每个驱动器的 LO 和 HO 参数相同、典型下拉电阻为3.8欧姆、最大为6.5欧姆。 上拉电阻的典型值为7.2欧姆、最大值为12欧姆"

    如果驱动器电流为500mA、则驱动器输出级的电阻仍将适用。 例如、如果上拉电阻最大为12欧姆、这将在高温下发生、则上拉 FET 上的压降可以是0.5A x 12欧姆或6V。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    因此、任何输出电流下的电阻都是恒定的、而变化的位是其两端的电压?
    正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timur、

    驱动器的电阻将决定驱动器上直到驱动器峰值电流额定值点的压降。

    当驱动器达到峰值电流限制时、在峰值电流限制下、驱动器开关上可能存在满偏置电源电压。

    例如、如果驱动器输出端有一个大电容、则当您打开时、驱动器上会有全电压、但电流限制为驱动器峰值电流额定值。

    确认这是否回答了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、