This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511:请参阅 UCC27511功能问题。

Guru**** 2509375 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511, UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834710/ucc27511-consult-ucc27511-functional-issues

器件型号:UCC27511
主题中讨论的其他器件: UCC27517

尊敬的所有人:

  我对 UCC27511。有一些功能问题  

   驱动电流规格为:4A 峰值拉电流和8A 峰值灌电流。 两者之间的电流差非常大。 这是如何实现的?

  2.对于 同相输入电路、 是否可以移除功率电感器? 如果我们要输出3.5A 或4A 驱动电流、如何选择 VDD 和 VSOURCE 电压? 需要特别注意的高速 MOS 管的规格是什么(开关速度、节点电容、Rdson)、如何确认规格?

  3. 实际驱动电流如何根据外围设备和工作电压计算所需的电流值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    感谢您关注我们的驱动器。

    1.驱动电流规格的不对称性是通过设计优化 MOSFET/IGBT 的关断、客户可能希望在这种情况下不对称地驱动它们

    功率器 件、以实现比导通更快的关断速度、从而防止在驱动互补 FET 时击穿、或特别在处理 IGBT 时更大限度地减少米勒电流相关问题。 另一方面、过高的栅极电流会导致栅极过冲、从而导致系统中的 EMI、并且通常可由串联栅极电阻控制。  

    如果您正在寻找具有对称驱动强度的驱动器、可查看具有单路输出的4A/拉电流/4A 灌电流能力的 UCC27517。  

    2. 您是否询问驱动强度与电源范围的关系? 您对 VSOURCE 的看法是什么?  

    在较高的 VDD 电平时、驱动器的峰值电流最高、通常大于12V、同时将 VDD 保持在建议的工作条件下。

    3.您可以使用 DQ/dt = C * DVDD /dt = IPK 根据栅极电荷、所需的导通/关断时间(即0.1us)确定所需的驱动强度  

    其中、DQ=栅极电荷、dt =开通/关断时间、IPK =驱动器所需的峰值电流。

    您可以通过以下公式估算流出驱动器的峰值电流:IPK = VDD / R、其中 VDD =栅极驱动电压、R =导通/关断路径上的总阻抗(内部+外部)。

    此致、

    -Mamadou