This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:直流输出精度的因素

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855524/tps63700-the-factor-for-dc-output-accuracy

器件型号:TPS63700

您好、支持团队、

VOUT 直流输出精度为典型值+/-3%。
误差值是否涵盖 Ta =–40~85°C?
包含+/-3%的因素有哪些?
Vref、VFB、Ta 范围等的变化

此致、
Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    根据数据表、此精度应适用于典型条件、因此适用于环境温度。 但我将对此进行仔细检查。 通常、影响输出电压精度的最大因素应该是基准电压精度(在这种情况下大约为1%)和分压电阻。   

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    我们没有听到任何反馈,因此我们假设这可以解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳