This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:需要电源定序输入

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95492QVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834628/tps53622-power-sequencing-inputs-needed

器件型号:TPS53622
主题中讨论的其他器件: CSD95492QVM

您好!

我使用的是 TPS53622A、需要有关以下要求的帮助:

我们注意到采用功率级 CSD95492QVM 的 TPS53622A 所需的上电排序为3.3V>>5V>>12V>>VR_EN。

我们的板仅从12V (来自外部卡)生成3.3V 电压。 因此、在这种情况下、似乎已经启用了12V 电压。 请就问题或我们可以调整排序的余地提出任何建议。 我们可以使用任何具有启用控制功能的电源开关??

另一个查询:我们有供应商板,似乎他们使用  了5V>>3.3V>>12V>>VR_EN。 此序列是否有任何影响??

此致、

Vikas G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    建议在3.3V>>5V>>12V>>VR_EN 中加电排序的目的是启用预 OVP、如果不启用、只要 VR_EN 是最后一个被置位的序列、 只要 VR_EN 是上电的最后一个信号,而 VR_EN 是断电的第一个信号,就可以使用5V>>3.3V>>12V>>VR_EN 或其他序列。

    有关默认的预过压保护级别、您可以参阅数据表。

    谢谢

    Chasel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chasel、

    感谢您的建议、我们的序列采用这种方式:

    12V>>5V>>3.3VR_EN,据我所知,它也会起作用,但  OVP 前启用的功能我们不会在其中使用。 请建议。

     

    此致、

    Vikas G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    还可以。

    谢谢

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chasel、我可以通过某种方式通过邮件与您联系、以获得一些澄清信息和文档支持。 我们已经签订了 NDA。

    此致、

    Vikas G.