This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M-Q1:当输入未通电时、从另一个电源施加到输出端的电压会发生什么情况?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859506/ua78m-q1-what-happens-with-a-voltage-applied-to-the-output-from-another-source-when-the-input-is-not-powered

器件型号:UA78M-Q1

您好!

我们使用 UA78M05QDCYRG4Q1并对电路板进行生产测试、其中电路板通过外部电源施加5V 电压、而该器件的输入电压未通电。 测试结果表明、该器件的 Vout 为5V、无 Vin。   我需要了解此器件是否可能发生损坏、甚至可能发生损坏、或者是否可以按计划安全地使用我们的生产测试。

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    从 VOUT 到 VIN 有一条泄漏路径:

    为了确定在向 VOUT 施加5V 电压时是否有可能损坏器件、我有几个问题:

     VIN 上的电容是多少

    2.从 VOUT 到 VIN 的泄漏电流是多少? 如果电流小于几 mA、则不会损坏器件。  

    我希望这能回答你的问题。

    此致、