This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:轻负载时的热性能

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834849/bq51013b-thermal-performance-at-light-load

器件型号:BQ51013B

尊敬的 TI:

请告诉我输出电流值为20mA 时的热性能。

BQ51013BEVM 用户指南以1A 的电流显示数据。

超低负载是否存在任何热问题?

电池:30mAh、Ichg:20mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在低电流、20mA 期间、由于动态整流器控制、RECT 电压将更高、这将增加低负载时的损耗。  但不应在低电流下导致热问题。  请参阅图4。