This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:Webench 设计问题

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, CSD18540Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832464/lm5176-webench-design-problem

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: CSD18540Q5B

您好!

我们在输出电源中使用 LM5176。 输入电压为48VDC 输出电压为24V、电流为5.5A。  

该电路与您的 webench 设计类似。

功率电感器为 XAL1010-472MEB、降压 MOSFET M1和 M2为 BSC340N08NS3-G、升压 MOSFET M3和 M4为 CSD18540Q5B。

我们面临的问题是、在无负载的情况下、电感器变得非常热。 如果我们连接小负载、LM5176将会熔断。 BOOT1 (引脚26)与 AGND 短路。

请告诉我们如何解决这个问题?

我们的电路图如下所示、

XAL1010-472MEB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    感谢您使用 LM5176进行设计。  我看了一下您的原理图、没有什么明显的东西可以解释问题。  我担心可能会出现一些布局问题。  该布局对于四开关降压/升压电路至关重要。  请参阅我们的 EVM 或数据表布局指南。  

    为了帮助您进行调试、请告诉我们造成 IC 损坏时的确切工作条件是 什么:VIN、Iout 等   另请显示以下波形:  

    同一示波器图片上的 SW1、SW2、LO1、LO2。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查波形、Ch1-SW1、Ch2-SW2、Ch3-LO1和 LO2为0V。 该波形处于空载条件下、

    在 Vin 为48V、Voutis 为24V、Iout 为1A 的条件下、IC 会受到损坏。

    我们使用了电感器 XAL1010-472MEB、但在评估板 中使用了 XAL1510-472MEB。 这种欠额定电感器是否会导致问题?

    对于二极管 D17 (200V、10A)和 D18 (60V、2A)、此部件是否适合此应用。

    在1分钟持续时间内的空载条件下、电感器达到80摄氏度。 它是正常的。

    谢谢、此致、

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    感谢您提供信息。  我没有您使用的电感器的数据表。 它的尺寸似乎较小。  但是、当 FET 饱和时、不适当的电感器可能会损坏 FET、但如果 FET 未损坏、则不应损坏 IC。   您能否确认您的 FET 正常?

    波形显示电路在降压模式下运行、这是正确的模式。 没问题。

    D17过大。 为什么选择这么大的部件?  D17用于自举电容器、工作电流小于1A、如果您的电路振铃不大或安全选择100V 1~2A 二极管、则60V 额定二极管应该正常。  

    空载条件仍然有循环电流来预热电感器。  这可能是因为您的电感器尺寸太小、无法处理热问题? 您能否更改为使用的 EVM、 看看是否有任何改进。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    请 在链接:https://www.coilcraft.com/pdfs/xal1010.pdf中查找电感器 XAL1010-472ME 的数据表。 该电感器的 IRMS 24A、而不是评估板电感器为29A。 我们使用 Webench 建议的器件。 FET 不会损坏、所有这些都处于良好状态。

    我们通过 Webench 设计获得的 D17额定值(类型:肖特基 VRRM:200V IO:10A)。 如果它是大电流、它会产生问题吗?

    我们将尝试获取相同的评估板电感器。

    在 Webench 中、由于 Rsense IF 5.45mΩ Ω、我们的设计输入为9-52Vin。 如果我用45- 52Vin 更改设计、Rsence 为12mΩ Ω。 该感应电阻器是否会造成问题?

    对于此应用电压、Rcomp、Ccomp 和 Ccomp2的正确值是多少?

    谢谢、此致

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    谢谢你。  我们还发布了设计计算器、以帮助客户在设计中获得良好的起点。 可以试试吗?

    www.ti.com/.../snvc208

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    我是否可以假设问题已解决?  让我关闭它、但您可以通过添加新帖子重新打开它。  如果您有任何更新、请告知我们。

    谢谢、

    Youhao