This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:使用外部 PWM 模式时出现可闻噪声问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859092/tps92692-audible-noise-problem-when-using-external-pwm-mode

器件型号:TPS92692

你好
我在 外部 PWM 模式下使用 TPS92692

我的输入最大为24V、9A、输出最大为50.8V、2.6A。

我已将开关频率选为120kHz、电感器值为22uH
PWM 的100%占空比运行时
电感器产生的噪声更小、但我尝试降低占空比电感器噪声 将很高。
如何降低电感器上的噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PWM 调光的频率是多少?  我们是否可以将您的原理图与器件列表一同发布?  在进行 PWM 调光时、我们还希望获得电路板上以下信号的示波器捕获。

    CH1:  DIM/PWM        CH2: 电感器电流        CH3: 输出 LED 电流            CH4: IMON

    电感器电流是主要功率电感器。  您可以提起电感器的一端并添加一根导线、以寻找电流探头来测量电流。  我想先排除任何其他不稳定性。

    通常、如果您在可闻范围(20Hz-20kHz)内进行 PWM 调光、则可以获得该可闻噪声。  导致此噪声的两个因素是功率电感器和输出电容器。   对于电感器而言,导致这种可闻噪声的是电感器中的机械振动,然后尝试使用不同的电感器或模制电感器可能具有较少的可闻噪声。  您可能需要找到机械振动更小的电感器。

    如果使用陶瓷电容器也是这种情况的来源。  陶瓷电容器中存在压电效应、进而振动并机械耦合到电路板并放大声音。  这是陶瓷电容器的已知现象。  如果是电容器,则它们可以使用不同类型的电容器,但通常成本更高。 这些电容器的布局有助于减少此电容器到电路板的耦合和噪声。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:
    PWM 调光频率为200Hz。
    我认为该原理图符合升压转换器中的参考设计。
    我无法捕获电感器电流和输出 LED 电流。
    我已连接 DIM/PWM 和 IMON 波形

    电感器
    制造商:Bourns INC、制造商部件号:SRP1770TA-220m





    这在可闻范围内、但会产生100%占空比更低的噪声。
    当我尝试降低 PWM 信号的占空比时、噪声将会更大
    如何降低这种可闻噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们仍然需要上面请求的电流波形、以首先验证系统的稳定性。  当它持续运行(100%占空比)时、您没有听到它的原因是您没有在可闻范围内进行 PWM 操作。

    从上面的答复中可以看出、您可能需要尝试不同的电感器、例如模制电感器、以查看是否可以降低此噪声。  另一个是陶瓷电容器...您可能需要尝试不同类型的电容器。  此外、由于您在可闻范围内进行 PWM 操作、因此无需执行太多操作。  

    谢谢 Tuan