This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:低成本替代产品

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859473/lm5069-low-cost-alternative

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: TPS2595

您好!

我的客户需要在系统的电源输入端设置一个电流限制器、最大电流为5A、并且发现了 LM5069。
请您建议更低的成本或更小的替代解决方案、这些解决方案可以实现相同的效果、以便我们知道我们正在寻找最佳的解决方案吗? (如果存在)

提前感谢您!

M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M.A.M:

    感谢您的支持! 请查看 TPS2595、TPS2594器件、并告知我们您的反馈。

    BR、Rakesh