This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:EMI 问题

Guru**** 2535000 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832384/lm5022-emi-issue

器件型号:LM5022

您好 TI  

以解决 EMI 问题            

将 R4974替换为0欧姆后、EMI 有所改善、但15W 和30W 仍然出现故障。            

你有什么建议吗?

以解决 EMI 问题

我们将 R4974更改为0欧姆、但我们不确定此变化是否有任何副作用。

Sch 和 TX 规格如 below.e2e.ti.com/.../H12_2D00_PW07212ST-EFD20.pdf 所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您使用 LM5022进行设计。  您发布了4次原理图、是否有特殊含义?

    您不应使电流感应电阻器为0欧姆。  LM5022是一款电流模式控制器件、正确的控制方案取决于电流信号。  

    您能否在电流感应电阻器更改为0欧姆之前向我们展示 EMI 结果?  此外、这些辐射发射还是传导发射?

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我是否可以假设问题已解决?  让我关闭它、但您可以通过添加新帖子重新打开它。  如果您有任何更新、请告知我们。

    谢谢、

    Youhao