This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62152:TPS62152效率

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859476/tps62152-tps62152-efficiency

器件型号:TPS62152

你好!

我们设计了一个家用物联网警报系统、对于外部警告器件、我们将 TPS62152降压稳压器用作电源。
我们的输入电压为12V (8节串联 AA 电池)。
我们正在尝试验证我们设计的电源效率、问题是轻负载时效率值真的很低、请参阅下表。



电压看起来不错、器件工作正常、但测量的效率低于数据表中的预期。
我们通过将降压稳压器与电路板的其他组件隔离来测量效率。  
下面是负载启动(120mA)的图片、它看起来也很好。


我们怀疑测量方法和/或设备存在问题。

您是否能够测量我们的样本以验证效率?

我们的测量方法:

电源--- 电流探头--- DUT 输入--隔离式 PSU-- DUT 输出-- 电流探头--- 恒定负载(电阻器)。

提前感谢您!

此致、
劳斯