This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:与不同输出电压并联的降压转换器

Guru**** 2769045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835037/lmg5200-buck-converters-in-parallel-with-different-output-voltages

器件型号:LMG5200

如何防止共享输入但具有单独输出的转换器发生直通?  例如、我希望在相同的20V 输入下运行3.3V 降压、5V 降压和12V 降压。  我应该如何防止前面所述的交叉传导。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    转换器的并联不同于并联 FET。 如果您只是共享相同的输入电压、我认为转换器不会相互干扰。 只要保持每个半桥的两个 FET 在具有足够死区时间的互补模式下工作、通常就不会出现交叉传导问题。

    谢谢、