This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563200:原理图验证与放大器;预期输出

Guru**** 2925850 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859439/tps563200-schematic-validation-expected-output

器件型号:TPS563200

您好!

我正在使用 TPS563200设计、需要有关验证原理图的支持。 对于 Vin、我的最大输入为12V/1A、而我期望 Vout 为3.3V/0.8A。 我根据 Webench 进行了验证、R1/R2确认分别携带了33.2K 欧姆/10K 欧姆的类似值。 但是、在我的实际电路板上、有时除了预期的3.3V 输出电压之外、我还会获得3V 甚至5V 的输出读数。 因此、我需要有关验证原理图的支持。

 

我知道将 VBST 连接到 SW 需要100nF 电容、我认为对于我上面的原理图应该可以吗?

此致、
Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BST 应该直接连接0.1uF 电容器、然后连接到 SW 网络和电感器、SW 应该直接连接电感器。

    不确定 E1105的功能、只需建议添加最接近 Vin 引脚的0.1uf 输入、并将22uF 放置在更接近0.1uf 的位置。

    裕昌