请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8556 你(们)好
LP8556是否可用于 SEPIC 配置?
非常感谢、
标记。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Sean。
感谢您的回答。
我们正在审查一个新的设计(不是我的!),并且该器件已经包含在内,它使用12V 输入电压.... 驱动最小电压下降约为8.6V 的 LED 灯串… 哎呀! 因此、我的问题是在 SEPIC 配置中使用它。有两个灯串、每个灯串的运行电流约为200mA。 我们只能使用5V 而不是12V 来运行它- 这似乎有点不可更改、因为不管怎样、5V 是从12V 得出的。
我只是想知道为什么不推荐它-它只是没有尝试过、或者控制环路不适合 SEPIC 的传递函数吗?
非常感谢、
标记。