This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22925:低负载电流时的行为

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834836/tps22925-behavior-at-low-load-current

器件型号:TPS22925

大家好、

您能回答以下客户问题吗?

对于电池供电(2 x AA)= 3V 的应用、我正在寻找一个压降极低的开关。
我已经想到了 TPS22925B。
对于宽输入电压范围、这具有几乎恒定的 Ron。
但是、作为负载电流、我只需要最大1.5mA 的电流。 开关在此范围内的行为如何?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    只要您正确使用该器件、例如为 IN 和 ON 引脚提供正确的电压、该器件就应保持低导通电阻、而不受负载电流的影响。