Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27441EVM-G1A, EV2400
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ27441EVM-G1A、
你(们)好!
我刚收到邮件中的 EV2400和 BQ27441EVM-G1A。 所有这些都花费了我500澳元的 Digi-Key -花费了很多钱、但我很想亲自使用 BQStudio、因为这似乎是一个强大的工具。 很遗憾、我遇到了一些严重问题。 您可以在下面看到我的设置。 电池目前具有3.8V 电压、电阻负载肯定会得到供电、因此 BQ27441将具有电源。
我的 EV2400已被识别正常、并且我已根据您所看到的情况更新了固件(由于我已完成更新、版本已为0.28)。 所有3个 LED 都亮起,一切都正常:)
但是 、当转到使用 BQStudio 时、我会遇到一些主要问题。 第一个示例如下-显示 BQ27441 "与此应用不兼容"。 这显然是错误的、因为 BQStudio 的页面将此器件包含在其支持的器件列表中-这就是我首先购买100美元开发板的全部原因。
我认为这封邮件可能只是一个免责声明、所以我继续说。 然后、我注意到左侧有 USB 符号、似乎检测到 EV2400。 但是、IC 符号和电池符号均呈灰色显示。
最后、我尝试创建一个新项目并使用 Q&A 会话进行设置。 但我只是得到了错误:(
请帮帮我。 我喜欢 TI、我喜欢我购买的这些新工具、但为了支付这么多的钱、这给了我很多麻烦。 我们在即将大规模生产的可穿戴设备上使用了 BQ27441、这对 TI 的销售大有裨益-但如果不能使用该器件对生产板进行编程和校准、我就无法再向前推进!
如果这是我在定制的 PCB、我会认为这可能是我的错。 但是、这是使用 TI 软件以及 TI 固件板接口、与 TI 硬件评估板通信、因此遗憾的是、这不会是我的故障。
谢谢你。 我期待收到任何帮助。