请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 尊敬的 TI 论坛用户:
我找到了以下文档 :http://www.ti.com/lit/an/slua792/slua792.pdf 、想知道这是否也适用于 BQ35100。
如果是,这是否也会更改 CURRENT()命令?
请告诉我、谢谢!
问候 Jorg
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 论坛用户:
我找到了以下文档 :http://www.ti.com/lit/an/slua792/slua792.pdf 、想知道这是否也适用于 BQ35100。
如果是,这是否也会更改 CURRENT()命令?
请告诉我、谢谢!
问候 Jorg
[引用用户="Onyx Ahiakwo"]
你好,Jorg
它也适用于此监测计。 但不会、当前命令不会更改。 它仍然是 bq35100的 TRM 中指定的。
谢谢
Onyx
[/报价]
嘿、Onyx、
感谢您的快速响应。 请注意、它也适用于 BQ35100。 current()命令的设置是使用该命令后收到的值的准确性。 但是、正如我在工作表中看到的、这很棒!
谢谢、
Jorg