请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 是否有人可以检查解决方案并给出提示、这是否起作用?
此外、还将有 MCU 通过 SMB 与 bq40z80和充电器进行通信、并打开/关闭 M2和 M4。 想法是一切都在电池充电器 MCU 内部。 当电池开始与外部主机通信(此处未消耗)并决定可以开始充电时、M4打开、M2关闭。 在其他状态下、M2跟随 M1。
这是否起作用? 我的问题是、这不会破坏一些有关 BAT、VCC、PACK 充电期间不同电势的 bq40z80内部逻辑?
也许还有比这更好的充电器换向理念吗?
Thx
伊沃