This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040-Q1:在7英寸 HDMI 显示模块中、我发现一个在其表面具有 PH01的稳压器是负稳压器吗? 用于生成负电压 VGL 以进行显示的稳压器是什么?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040, TPS61085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859091/tps61040-q1-in-7-inch-hdmi-display-module-i-found-a-regulator-which-has-ph01-on-its-surface-is-it-negative-regulator-what-is-the-regulator-used-for-generating-negative-voltage-vgl-for-display

器件型号:TPS61040-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61040TPS61085

你(们)好。

在7英寸 HDMI 显示模块中、该稳压器用于为显示屏生成负电压。 是的  

TPS61040DBVR?  

您能告诉我 HDMI 显示模块中使用的稳压器类型是什么?

此致、

Rakesh N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、普尔纳、

    TPS61040是一款非同步升压转换器。 除非您提供原理图、否则我不知道客户将以哪种方式使用它。 抱歉  

    客户可以使用该器件通过外部电荷泵电路获得更高的电压或负电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。。。

    我们是否可以使用 TPS61040升压转换器生成负电压? 以及如何实现? 您能否解释一下我们如何使用 TPS61040生成负电压。

     我在 TPS61040数据表中未找到有关负电压的任何信息。

    谢谢、此致、

    Rakesh N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    请参阅参考设计 :http://www.ti.com/tool/PMP9770

    您必须更换升压转换器 TPS61085至 TPS61040。